This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541:对 bq27541进行编程所需的 bqStudio 支持

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708302/bq27541-bqstudio-support-needed-to-program-bq27541

器件型号:bq27541
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

大家好、

在生产环境中、我们使用 EV2400 (具有0.18v 固件)对 bq27541-V200器件进行编程。

由于固件等存在一些问题、我们正在寻找一些解决方案来管理测试和编程。

我们可以看到 bqStudio 是一个很好的选择、但不支持 bq27541-V200。

是否有任何选项可添加对此 NRND 芯片的支持?

目前、我们使用其他一些配置来对芯片进行编程、这是可以的、但我们不确定这种方法是否完全正确。

这是非常紧急的情况-请尽快告诉我。  

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    请复制所附 的 bqz 文件并将其放置在 bqstudio 的 config 文件夹中。

    C:\ti\BatteryManagementStudio\config

    您的 bqstudio 现在可以与器件配合使用。 客户是否有任何原因不使用最新固件版本? 我鼓励他们这样做。

    e2e.ti.com/.../0541_5F00_2_5F00_00_2D00_bq27541V200.bqz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复...

    在 EV2400的新固件版本中、端口2 (I2C) VOUT2和端口3 (HDQ) VOUT 4上的输出电压控制有一些变化。 在 v0.18中有一些电压(如果我记错了、为4.2V 或5V)、在从不固件版本上、这些输出被设置为0V。 我们使用这些电压为某些外设供电。

    这就是原因

    kr

    Vincenzo