This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A 的外部器件

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708518/external-parts-of-tps563219a

主题中讨论的其他器件:TPS563219A

我对 TPS563219A 有疑问。

在数据表第17页的表4中、

关于 R2 (kΩ)的值、我们认为 R2 是 R1的错误。

是这样吗?

请告诉我们图30中的 R1值、此时 Vout 为1.1V、R2为10kΩ Ω。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R1的值为4.38千欧、您可以参考以下公式。

    此致、

    肖恩