This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3828:恰好在没有设置值的情况下复位

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705899/tps3828-it-happened-to-reset-without-the-set-value

器件型号:TPS3828

你(们)好

当我通过稳定的电源检查器件 TPS3828-33时、它会使 /RESET 下降。
如果您知道、请告诉我发生这种情况的原因。
分遣队是我检查器件的波形。
数字的含义是
2:VDD
3:/复位
4:WDI
当 WDI 输出脉冲时、/RESET 下降的时间尤为明显。
此致
Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我将在工作台上重新创建您的设置、以查看是否可以获得相同的结果。 请告诉我有关您的设置的更多详细信息、这些信息可能有助于复制您看到的内容。

    感谢您的耐心等待、
    Ricardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo San、

    我使用由试验电路板制成的电路对其进行了测试。
    我将发送新的测量值、而不会出现任何问题。
    在这种情况下、复位操作没有问题、但 WDI 的波形会定期输出脉冲。 这是问题行为吗?
    这一次、在有问题的器件中、它瞬间下降至低电平、作为该 WDI 的脉冲、就像昨天发送的波形那样。

    此致
    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo San、

    这是如何的?
    我担心其他器件的行为与此类似。

    我正在等待您的回复。

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如果将 WDI 保持断开状态、器件会生成其自身的内部 WDI 脉冲、以防止/RESET 激活至逻辑低电平。 这是您在上次范围捕获中看到的正确操作。

    当应用 WDI 信号时、必须在看门狗超时1.6秒内应用 WDI 脉冲、否则将发生/RESET 事件。 WDI 脉冲必须满足数据表中描述的要求、否则将发生/RESET 事件。 WDI 脉冲必须至少为0.7 * VDD、并保持在该电压至少10ns、以便器件注意到该脉冲并防止/RESET 激活至逻辑低电平。 我认为您的 WDI 脉冲振幅在第一个示波器捕获中没有达到至少0.7* VDD、因此我认为/reset 是正确的。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San

    感谢你的答复。
    我理解如下是否正确?
    也就是说、第一次捕获意味着它按预期运行、因为 WDI 的脉冲不会达到0.7 * Vcc。

    那么、我还有另一个问题。
    第一个示波器和第二个示波器是相同的电路、但唯一的区别是器件。
    我认为彼此之间的 WDI 无法达到0.7 * Vcc。
    您认为有什么不同之处?

    如果 WDI 工作正常、我认为/RESET 返回等待延迟时间。
    但是、第一个示波器不会等待时间。
    您的看法如何?

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林新

    您提到的第一个示波器和第二个示波器捕获是相同的电路但不同的器件。 WDI 是否在任一范围捕获中保持打开? 每个电路的 WDI 信号是否相同?

    2.如果 WDI 正常工作、/reset 应在返回后等待延迟时间。 你是对的。 由于示波器捕获上的时间标度为5us /除法、因此延迟看起来非常短。 是这样吗? /reset 应保持低电平大约200ms。 是否有其他任何东西连接到/RESET 引脚?

    3.我想知道您测试了多少台设备,以及每次是否都会出现问题? 您是否还可以尝试将 VDD 电容器降低到0.1uF?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San

    感谢您的支持。
    我会回答您的问题。

    1. WDI 是否在任一范围捕获中都保持打开? 每个电路的 WDI 信号是否相同?
    ->是的、它是相同的电路并且 WDI 被打开。

    我认为/reset 非常短。 该引脚将上拉电阻连接到 VCC、如关于 HEAD 电路的。

    这种情况仅为1个器件。 您是否认为这是缺陷产品?之后、我将检查电容器是否更改为0.1uF。

    此致
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林新

    因为/reset 是如此短的延迟,所以这可能是一个缺陷。 我想知道减小电容器时的结果。 当 WDI 引脚悬空时、看门狗会禁用、并且每次的示波器捕获都应该相似。

    您是否有另一个器件可以尝试查看它是否是故障器件或应用或电路板有问题?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San

    我将检查电容器变化的波形。

    我通过无焊板检查电路。
    当从目标器件安装到正常产品的电路进行更改时、不会以工作方式发生。
    关于该数字、我们确认了大约三种普通器件。

    -Hayashi