This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54335A:TPS54335A 上电阻分压器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708286/webench-tools-tps54335a-the-upper-resistor-divider-at-tps54335a

器件型号:TPS54335A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试使用 TPS54335A 设计降压转换  器、每次运行 WEBENCH 设计工具时、输出电压下的上部电阻分压器的值(从输出节点到 VSENSE 引脚的 RFb1)为100K 欧姆。

是否可以 使用 高于100k Ω 的值(较低的空载电流)? 这是否会影响空载 运行?

谢谢  
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您可以更改该电阻器的值、建议使用100k 欧姆值。 如果值太大、反馈电流太低、则电路板很容易受到噪声的影响。

    此致、
    肖恩