This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压转换器- 6KW、390V 输出

Guru**** 2867900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708162/boost-converter-6kw-390v-output

我们必须按照以下规格设计升压转换器。

输入:175-320VDC。

输出:390VDC。

输出功率:6000W

请向我们推荐任何电路/设计/ IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于此类功率级别和电压范围、您需要考虑相移全桥或 LLC 等高功率拓扑。 请使用相移全桥在主题下创建另一个帖子、您将被引导至合适的工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Block-diagram_2D00_r0.pdfThanksYouhao Xi、

    实际需求是

    输入:175-320VDC。

    输出:220VDC。

    输出功率:5000W

    根据所附的方框图、我们认为这一点。 请参阅。

    我们可以从175-320V 输入获得220V 的输出吗?