This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:无输出电压

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708273/tps53681-no-output-voltage

器件型号:TPS53681

尊敬的 TI 专家:

我们有一位客户在为 CPU 设计多相 DC-DC 电源。

要求如下:

输出电压可在0.5V~1.2V 范围内调节。

输出电流高达50A。  

因此、我们建议在本例中使用 TPS53681。

客户完成了测试板设计、现在就要测试此电路。

但输出电压无法驱动任何负载。 默认情况下、输出电压为0.9V。

客户尝试使用1R10W 和0.1R100W 的电阻作为负载、他们可以看到负载连接到 OUT A 后输出电压变为0V、 AVR_RDY 信号被驱动为低电平。

客户可以更改寄存器设置、在将输出电压设置为0.5V 后、此问题仍然存在。

它们监控 ATSEN 电压、电压为0.8V、表示无过热故障。

客户还尝试从功率级断开 ATAO 与 ATSEN 的连接、并向 ATSEN 提供固定的0.8V 电压、但情况仍然相同。

我们要求客户尝试将/RESET 引脚连接到 GND、输出启动电压、情况也是如此。

A 通道使用4个相位、 而 B 通道中不使用相位。  

原理图位于此处e2e.ti.com/.../tps53681_5F00_4Phase.zip 、请帮助检查是否有任何问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用 Fusion GUI? 如果是、在关断期间会显示什么故障? 请向我们发送.XML 文件以查看所有设置是否正确。

    复位引脚上拉电阻应为1k Ω、而不是100k Ω。 在启动期间不要将复位引脚连接到 GND。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rama,

    我们不使用 Fusion GUI。
    这些设置由连接到器件 I2C 端口的 CPU 进行修改。
    我们可以尝试将上拉电阻器更改为1k 欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    客户尝试从 SW 引脚断开1nF 电容器与 GND 的连接、然后输出电压变为正常。

    您能告诉我们该电容器的功能是什么吗? 我注意到、在 TPS53681数据表中、RC 组件标记为 DNP。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 该1nF 缓冲电路可降低开关电压。 但您还应连接1欧姆串联电阻器、而不是0欧姆。

    您可以尝试使用1nF+1欧姆、它可以正常工作。

    此致、

    Rama。