This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60210:ESD 额定值

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706858/tps60210-esd-rating

器件型号:TPS60210

大家好、

我的客户正在使用 TPS60210DGSR、他希望在公司中申请新的材料编号。 他需要 ESD 额定值信息、我们在数据表中找不到它。 团队可以帮助提供信息。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    我需要咨询质量工程师以查找数据。 我应该能够在本周回答这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这是一个旧器件、我没有找到该 IC 通过的确切 ESD。 我想说的是、CDM:500V 和 HBM:1000V 是 TPS60210能够满足的一般水平