This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:移除电池时、BQ24232RGTR 的 BAT 引脚不稳定

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708189/bq24232-bat-pin-of-bq24232rgtr-is-not-stable-when-remove-battery

器件型号:BQ24232

您好!

我正在开发 一个基于 BQ24232RGTR 的项目。 如果我将电池安装到 BAT 引脚、则电路板工作良好。 但是、如果我移除电池、BAT 引脚中的电压会不稳定、并使电流监控器显示错误值。

如何避免这个问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Truong、您好!
    您能否发布原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发布了此问题2次。 我收到了另一位 TI 工程师的答复。  

    非常感谢!