This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:计算表

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706014/lp8863-q1-calculation-sheet

器件型号:LP8863-Q1

大家好、团队、

您能帮我检查以下随附的 LP8863-Q1 外部电阻器(如 RFB1、RISET 和 Rsense)和 OVP 阈值 Excel 文件中的计算结果是否正确?  

这将有助于简化设计电路流程。

谢谢!

e2e.ti.com/.../LP8863_2D00_Q1_5F00_Cal_5F00_V1.xlsx

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已分配此主题;有人将很快回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    我查看了方程式、一切看起来都不错、只有几个意见:

    -使用 VBG = 1.21V 而不是1.2V 来获得更精确的计算
    - RFB1公式不完全等于 LED VF/I_RFB1、因为升压输出电平将高于 LED Vf 电压、因为 LEDx 引脚将具有一些余量电压(典型值~0.6V)、以实现正确的自适应升压操作。 通常、在选择外部组件时、VOUT_MAX 首先计算得出、建议比最大 LED 正向电压高~20%。 一旦 VOUT_MAX 目标值被设定、那么可计算 RFB1以生成那个升压电平。

    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Salome、

    感谢您的支持!
    我是否可以确认我的理解是否正确?
    在 LED 正向电压最大值为3.7V 的情况下,如果我将它们置于12S 配置中,VOUT_MAX 应设置为((12 x 3.7)+ 1.21)*1.2 = 54.7V?
    VOUT_MAX 超过 LP8863-Q1输出最大规格、这意味着 LP8863-Q1在此不适用。

    谢谢你。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    下面是我的计算结果。

    如果需要20%的输出电压裕量,VOUT_MAX =(3.7x12+1.05)*1.2=54.54V。
    如果需要5%的 Vout 裕度、VOUT_MAX = 47.7225V。

    基本上我认为 LP8863支持12S 应用的能力不大,建议客户将 LED 数量减少到10S,或者选择 Vf_MAX=3.3V 的 LED。

    此致、
    祥豪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xianghao、

    感谢您帮助我们一起讨论。 我将检查 LED 数量是否可以减少。
    我们还认为、使用20%裕度计算典型的 LED 正向电压、因为以前某些 LED 可能只有典型的 VF。 12个 LED 都具有最大 VF、这种可能性很低。

    谢谢!
    此致、