This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863EVM:D3 60V 1A SMB 肖特基二极管

Guru**** 2616495 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707381/lp8863evm-d3-60v-1a-smb-schottky-diode

器件型号:LP8863EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果为了实现某种故障保护而关闭电力线 FET、则电感器中的能量可能会导致输入端产生负电压、进而可能损坏电解电容器。 肖特基二极管用于避免输入电容器上的负电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    感谢您回答我的问题。

    此致、