This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:功耗超出范围时的操作

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708065/tps23753-an-operation-when-power-consumption-is-out-of-range

器件型号:TPS23753

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 TPS23753用于他们的系统、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们目前正在考虑在产品中安装、我们正在进行一项在最大功耗点使用4类的研究。 

 但是、由于最小功耗约为9W、因此与上表中的 PD 4级范围(12.95 - 25.5W)不匹配。 如果功耗偏离了4级功率范围、会发生什么情况? 请告诉我它低于或超过功率范围的两种情况。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、
新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    如果 PD 低于4类功率范围、PSE 将提供更少的功率。 此类是最大预期功率的指示器。 该器件不必始终在该范围内运行。

    对于 PD 上升超过功率范围的情况:由于 PD 已传达其配置的功率等级、PSE 将限制提供的功率以保持为 PD 预算的功率。

    对于 TPS32880、PSE 将进入折返电流限制(请 参阅 www.ti.com/.../snva736.pdf 的第2.2节)、而其他 PSE 可能在维持电压的同时进行简单的电流限制。

    PSE 的电流限制低于 PD 的电流限制、因此 PSE 可以维持功率预算并检测故障。 PD 电流限制更适合快速保护直流/直流电路和 PD 控制器免受短路事件的影响。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的信息。

    如果他有另外一个问题,我会再次向你提出。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一