This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:VKA 不等于 VREF 时的 Ika 值

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704981/atl431-ika-value-when-vka-is-not-equal-to-vref

器件型号:ATL431
主题中讨论的其他器件:TL431

您好!

由于 IKA 较低、我们的客户尝试从 TL431更改为 ATL431。

它们的用法是 VREF 电压与 VKA 不同、数据表中没有这种情况下的数据。

他们知道自己的情况不是一般性的、因此数据表不显示数据、

但是、他们希望了解它们以便与测量结果进行比较。

当 VKA 不等于 VREF 时、您能否提供 VKA 与 IKA 数据或图表。

我连接了他们将要构建的电路、请检查它。

谢谢、此致、

HIRO

e2e.ti.com/.../ATL431_2D00_TL431.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    ATL431是在开环(比较器)模式下使用的。 根据所连接的电路、标称电压为12V、REF 电压为1.89V。 由于这低于2.5V 带隙基准、阴极将具有高阻抗并上拉至 VDD。 在本例中、Ika 是最小的。

    当 REF 电压接近2.5V (15.9V 阈值电压)时、阴极电压将接近其基准~2V。 在这种情况下、您可以根据 Vdd 和阴极电阻器 R8、R9计算 Ika。  

    希望这对您有所帮助、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edon-San、您好!

    感谢您的解释、我告诉客户。

    抱歉、 他们有新问题、

    请检查随附的文件并向我们提供建议。

    谢谢、此致、

    HIRO

    e2e.ti.com/.../ATL431inquirt20180712.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    请参阅以下我的反馈:

    Q1: 我们不描述器件的特性、因为该器件是在正常工作模式(闭环)下使用的。 该行为很有趣、因为当 REF 低于2.5V 时、Δ 值不应是那么高。

    Q2:我认为电容器对策是一个很好的解决方案、启动延迟只是一个折衷。 REF 电流上可能没有足够的输入电阻使 VKA 发生偏移。 我会添加更大的电阻分压器(相同比率)或在 REF 引脚上放置串联电阻(10K-100K)。

    Q3:Ika 曲线在行为上类似于图4。  

    问题4:是的。 阴极电压将随温度偏差而变化、因此阴极电流也会相应变化。

    希望这对您有所帮助、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edon-San、您好!

    感谢您的回复。

    我将对其进行解释、并尝试让他们理解。

    谢谢、此致、

    HIRO