This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5922:SCLK 上升的 SIN 最小保持时间和 Sout 最小传播延迟。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707259/tlc5922-sin-minimum-hold-time-for-sclk-rising-and-sout-minimum-propagation-delay

器件型号:TLC5922

 大家好、

 我们的一位客户 评估了 TLC5922的新产品、 结果很好。 因此、他们希望采用该器件。 但它们 有一个问题。  它涉及 TLC5922级联中的数据移位。  他们想知道 TLC5922是否 可以在 级联时正确移动 SIN 数据。 但 TLC5922  数据表中未介绍 SIN 数据相对于 SCLK 上升的最小保持时间和 SCLK 上升的最小 Sout 传播延迟。  因此他们希望了解 数据。 您是否具有 SIN 保持时间 和 Sout 传播延迟的最小数据?

 非常感谢您的答复。

 

 此致、

 Kazuya Nakai。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    请在数据表的图10中找到这些数据。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kenneh、

    感谢你的答复。 我的问题解释不正确。

    客户希望了解以下内容。
    SIN-SCLK 保持时间的典型值是多少?
    SCLK-Sout 传播延迟时间的典型值是多少?

    您是否有这些数据?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    图10中为 th0、最小值为10ns。
    它是 tpd0、最大值为30ns。

    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    感谢你的答复。

    您知道 tpd0的最小值吗? 我们的客户担心该值、因为如果最小 tpd0小于10ns、则级联无法正常工作。

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。