This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LT1054:LT1054 &放大器;TPS7A3401

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054, TPS7A3401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708494/ccs-lt1054-lt1054-tps7a3401

器件型号:LT1054
主题中讨论的其他器件: TPS7A3401

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我目前正在使用 LT1054将9V 至-9V 转换器用于模拟 音频电路。 除了它产生的低嘶嘶声/嗡声之外、它的工作效果很好。  

我想知道 、在 LT1054输出之后连接(LDO) TPS7A3401的 LC 滤波器是否最终产生大部分噪声。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应该、但我建议您尝试在您的输出电容器中添加一个小型陶瓷电容器(0.1uF 和/或0.01uF)、并查看是否消失了。 开关电容器可与大纹波电流配合使用、而小型陶瓷电容器可通过提供高频低阻抗路径来帮助降低纹波电压。