This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:EN 引脚输入阻抗的 TPS22810最小值?

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708099/tps22810-tps22810-min-value-of-the-input-impedance-of-the-en-terminal

器件型号:TPS22810

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS28810。

我有疑问。

我已将问题的文件下载到文件中。
您可以检查附加的文件吗?


问题
您能否教授 EN 端子输入阻抗的最小值?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

e2e.ti.com/.../TPS22810_5F00_Question_5F00_180712.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    流入 EN 引脚的最大泄漏电流为0.1uA、因此您可以从中得出最小电阻。 对于1.9V、这将是等效电阻:

    R = V/I

    R = 1.9V/0.1uA

    R = 19MΩ Ω

    此电阻在您的电路中应该可以忽略不计、我希望使能引脚上的电压为1.9V。 您能否仔细检查输入电压和电阻器值?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aleksandras Kaknevicius:

    非常感谢您的回复。

    我可以提出问题吗?

    问题1.
    为什么将 EN 电压设置为1.9V 变成1.27V?


    问题2.
    IC 内部的 EN 和 GND 之间是否存在电阻?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    以下是我的回答:

    问题1. 在您的条件下、我希望器件在使能引脚处测量1.9V 电压。 如果您施加 VIN 并断开使能引脚、电阻器之间是否仍有1.9V 电压?

    问题2. EN 与 GND 之间没有内部电阻。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius