This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:UVLO 高于最小 PD 输入电压

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2375, TPS2377, TPS2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708055/tps2378-uvlo-is-higher-than-minimum-pd-input-voltage

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件: TPS2375TPS2377TPS2376

1类 PD 的工作电压为37V ~ 57V、但 TPS2378具有38.1V 的上升 UVLO。 此外、数据表中的电气规格低于 VDD 40V~57V。 那么、该芯片是否满足 IEEE 802.3at 要求? 或者、我应该如何解读该规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaojin、

    TPS2378是2类 PD、因此标准规格为42.5V-57V。 这就是最小 Vdd 为40V 的原因。 对于上升 UVLO、PSE 应能够在启动期间轻松清除该问题。 请参阅数据表第14页的表2。 PSE 的最小静态输出电压(对于2类)为50V。 PD 输入端的42.5V 规格考虑了以太网电缆上产生的损耗。

    谢谢、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 我需要实现1类3级 PD、您是否意味着如果使用 TPS2378、它将不兼容? 表1显示了每个类别的电阻器设置。

    您建议使用哪种 PD 接口 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chaojin、

    32V 的下降 UVLO 允许在37V 下运行有足够的裕度(只要在启动期间满足上升 UVLO)。

    如果您希望 PD 用于1类操作、我建议您:
    TPS2375 -符合802.3af 的 UVLO 限制
    TPS2377 -传统 UVLO 限制
    TPS2376 -可编程 UVLO

    有关上述 UVLO 值、请参阅第4页 :www.ti.com/.../tps2376.pdf

    -Tom