This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:LMR33620等之间的差异

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16010, LMR23630, LMR33620, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708427/lmr23630-difference-between-lmr33620-and-so-forth

器件型号:LMR23630
主题中讨论的其他器件:LMR16010LMR33620LMR33630

您好!

简单的简短问题、因为我无法自己看到它:

我必须选择一个降压稳压器、从 LMR16010开始的降压稳压器、因为0…… 负载电流为1A。 事实证明、这个小 IC 仅在大约200mA 或更高的电流下才开始正常工作、现在不能记错了。

我主要将其用于10mA 至100mA 的小电流、因此它基本上是在睡眠模式下工作、这意味着输出电压产生巨大的纹波、这意味着3、3V 的3%、大约为100mV、当然这也可以工作、 但现在我得到了关于这个漂亮部分的建议: LMR23630、因为它应该以相当不错的方式工作、通过在内部强制开关 PWM 来实现、所以进入睡眠模式不应该提高效率、这对我来说是很好的、我想要低纹波而不是最大效率。

现在、我还在不断地越过其他新的障碍? LMR33620等器件(与 LMR23620相当,但 EMI 更好?) 但遗憾的是、SOIC8中还有一整套引脚、怎么了?

如果有人使用这些方、并能说出主要差异、我会很感激、因为一切看起来都是一样的、而且这些器件具有不同的输出负载电流、例如1A 和3A、

只有3A 版本具有强制 PWM、对吗? 至少我只能找到数据表 LMR23630AF (F = Forced)中指定的强制版本 ,其他版本没有此类命名,所以我是否可以假设其他器件在不同的管理器中工作?

为了对纹波进行测量、大约1至2A 的负载电流会在我的示波器测量上提供大约20mVRIPPLE @ 400kHz 的值、 这对我来说似乎相当疯狂、我最后测量的是1A 输出电流上的 LMR16010、它仍然提供大于1%的输出纹波、3V、例如大约80mV、当然这些是粗略测量、不是预先测量、只是在示波器上。

但是、在 LMR16010上、我只有大约8uF 的输出电容、LMR23630评估板具有与150uF 铝聚合物并联的 MLCC 47uF、下一个计划是将其焊接好、以便检查与 LMR16010相比的纹波。

嗯,谢谢阅读,也许感谢您的建议:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您答对了、LMR33630看起来可能与 LMR23630类似、但 LMR33630/20具有更好的 Rdson 值(更低)。 因此、您可以将其视为具有更高效率的类似器件。 遗憾的是、LMR33630没有强制 PWM 功能。 具有更好 EMI 的 LMR33630仅在 QFN 封装中提供、因为该封装经过优化、没有键合线、从而在 SW 节点上产生更多噪声和振铃。

    LMR23630具有47uF + 150uF 电容器、这是由于负载瞬态性能所致。 为了实现稳定性、需要一个最小输出电压。
    最后、如果您对轻负载效率满意、那么我会使用强制 PWM 功能来最大程度地减小输出电压纹波。

    谢谢、希望这能有所帮助
    -Arief