This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:监测计显示错误数据

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705336/bq27441-g1-gauge-displays-wrong-data

器件型号:BQ27441-G1

大家好、TI 社区、我不熟悉此论坛、但我已经使用 TI 的产品一段时间了、首先我想在了解问题详细信息之前先向大家介绍我所做的工作。 我设计的 PCB 主要包含 BLE SoC、 BQ27441-G1 IC 和其他组件、我的应用要求之一是每秒读取一次电池充电状态(%)并使用移动应用(例如 BLE 监听器)进行观察。 但是、我一直在遇到一些问题。

做了什么?

首先、我阅读 BQ27441-G1数据表和技术参考手册、以了解初始化和数据采集过程。 然后、在设计自己的 C 库之前、我在项目中包含了用于 BQ27441-G1 IC 的 SparkFun C++库、我将该库的功能与技术参考手册初始化伪代码(即、设置新的设计容量)进行了比较。 除了设计容量之外、我还配置了其他参数、例如:终止电压和锥形电压、但没有改变结果。  

应使用哪种电池

我使用  的是具有以下特性的锂聚合物电池:
容量:500mAh。
电压:3、7V。

 我的结果是什么

已成功配置设计容量、但充电状态值在1%到2%之间变化(即使电池已充满电)、在完全充电且处于开路状态时、电池电压为3345mV、但在电池为 PCB 供电时、电池电压为3241mV、 但我不确定该值是否正确、因为万用表读数显示电池电压实际上是4000mV、而不是3241mV。

问题和疑问:

  1. 我知道 BQ27441-G1具有3个硬编码电池 ID、每个 ID 都具有预加载电压和容量、但这些都不匹配我的电池、这会是问题吗? 我是否应该使用这些电压而不是加载我自己的端接电压、设计容量和锥形电压?
  2. 如果加载锥形电压、终止电压和设计容量正常、我应该查看其他参数吗?
  3. 当我要更新设计容量以外的其他参数时、需要执行哪些步骤? 我有这个问题、因为技术参考手册和 SparkFun 库中都没有修改其他参数。  

非常感谢您的参与、我将等待您的回答  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅《快速入门指南》中的第2项、但如果您的电池匹配良好、您的理解是正确的。

    请参阅 Gauge Communications 应用手册以了解#3。

    www.ti.com/.../slua801.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    响应

    非常感谢您向我提供该应用手册、它确实非常有帮助!  在技术参考手册中进一步详细介绍、我发现有一个名为 opconfig 的寄存器、该寄存器具有两个重要的位字段、即 BIE 和 BI_pu_EN、寄存器默认值为0x25F8、如果我将该值更改为0x15F8、我要做的就是设置 BIE (启用电池插入命令以告知器件何时插入电池)和 BI_pu_EN (启用内部上拉电阻器)、更新这些参数后、我发送电池插入命令、因此理论上、器件应退出关断模式并进入正常模式、 当测量电流等简单参数导致非逻辑值时、问题就会出现、根据器件、电流消耗为-2mA (即、如果正在充电、但实际上并未充电)。

    问题和疑虑

    1.我是否应该考虑其他配置来正确测量电流?

    我对这个问题的担心是、如果电流测量错误、我不能指望成功读取电池 SOC。

    2.我的燃油表电路连接是否正确?

    我开始认为可能是硬件或焊接问题、因此我不应该花更多的时间进行固件调试、而应该进行焊接返工。 请注意、我附加了下面的电路图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Adrian
    您能否发送寄存器窗口的快照?
    您是否尝试校准 cc 和电路板偏移以及电流?
    您的负载连接到哪个节点?

    谢谢
    Onyx