This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:损坏的评估板与放大器;电源多路复用器建议

Guru**** 2813895 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22953EVM, TPS22976EVM, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707119/tps22953-broken-eval-board-recommendation-for-power-mux

器件型号:TPS22953
主题中讨论的其他器件: TPS22976EVM

大家好、我今天收到了 TPS22953EVM。 奇怪的是、DSQ 器件的使能不起作用。 即、无论跳线在 JP2上的位置如何、电源都从输入端馈送到输出端。 DQC 部件按预期工作正常。 这一点尤其奇怪 、因为我一周左右之前就遇到了 TPS22976EVM (论坛中的其他地方)问题。 我确信我没有做任何错误、因为我所做的就是将4V 连接到输入端并测量输出!

总之、这是我尝试评估的设计。 它用于 USB 外设。 5VSw 是为其他一切供电的输出。 通常、它将使用5V0_USB 运行、但如果存在5V0 (因为有人插入了外部电源)-它将优先使用该电源。 5VSource 表示正在使用哪个电源。 您能看到任何问题吗?

非常感谢、

Jon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    很遗憾听到有关 EVM 的消息。 正如我在 TPS22976EVM 中提到的、我们在发货前测试了所有电路板、因此我不知道您收到的电路板为什么不能按预期工作。

    关于 TPS22953配置、它应该在您连接后正常工作。 我看到您对数据表中的图63进行了建模、以提供您的电源多路复用解决方案。 如果您想了解有关预期性能的更多信息、请参阅以下应用手册中的其他波形。 此应用手册还显示了供您考虑的其他解决方案。

    www.ti.com/.../slva811a.pdf

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考:我刚刚通过 DigiKey 收到了 TPS22953EVM 的更换件。 你知道什么? 它也有故障、但这次具有不同的故障。

    实际上、我所做的就是将其解封并对 J1施加3.5V 电压。 它的电流为230mA、因此我立即将其关闭。 我在 J1上测得的接地电阻为150R。 之前发生故障的器件没有此故障、但尽管 EN 引脚发生了变化、但一直处于打开状态。  

    显然、无论您对测试说什么、这些评估板的组装都存在严重问题。 我可以将这两者发送给您进行故障分析吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    我已经了解了该 EVM 的过去数据、到目前为止、似乎我们没有遇到任何客户的问题。 为了帮助解决您的问题、请直接通过 a-kaknevicius@ti.com 向我发送电子邮件 、我们可以在此处讨论后续步骤。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius