This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字电源选择建议。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707562/digital-power-selection-suggest

主题中讨论的其他器件:UCD3138A64

您好!   

我有一个关于 BMS 的项目、我需要帮助来建议 TI 的数字解决方案。

应用:在电动汽车的充电桩上。

输出电压范围:280V-520V、但我不知道拓扑结构。

可能是 PFC +隔离拓扑?

设计参数如下:

输入:单相230VAC +/- 15% 50Hz +/- 5Hz

效率:>95%

输出电压:280Vdc~520Vdc

输出电流:最大20A

输出功率:最大7kW

输出纹波电压:VRIPPLE_pp < 1%、VRIPPLE_rms < 0.5%

输出电压误差:< 0.5%

输出电流误差:< 1%

工作温度:-35 C ~50 C

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用具有两个功率级的隔离式拓扑。 PFC +相移全桥。 UCD3138A64Q1是此应用的理想选择。 您可以将一个 UCD 用于 PFC、并将另一个 UCD 用于 PSFB。 您可以从 www.ti.com 找到有关 UCD的更多文档。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    我在网站上找不到 UCD3138A64Q1的数据表。
    BTW、您是否有任何有关相移全桥中 UCD3138A64Q1的参考设计?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yisyuan、

    您可以使用 UCD3138A64的数据表。 以下是链接:  www.ti.com/.../ucd3138a64.pdf

    此致、

    肖恩