This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232H:错误连接4.20V (完全充电)电池

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232H, BQ24232, BQ24230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706775/bq24232h-4-20v-full-charge-battery-is-connected-by-mistake

器件型号:BQ24232H
主题中讨论的其他器件: BQ24232BQ24230

大家好、

我的客户 考虑将 bq24232H 用于4.35V (充满电) 电池。
他正在研究如果4.20V (完全充电)电池误接至 bq24232H 会发生什么情况。

我听说4.20V (完全充电)电池具有 OVP 保护、当电池电压 增加超过4.28V 时、它会关闭。
这种情况是否有任何问题?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、
    我建议使用 BQ24232、因为其电池稳压电压为4.2V。 如果使用 BQ24232H 且电池 OVP 保护跳闸、则电池不会充电、因为保护 IC 上的 FET 将关断。 BQ24232H 将完成其电池检测例程、此例程的灌电流大约为7.5mA、用于电池检测。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem-San、

    感谢您的支持。
    我想再问一个问题。

    我听说4.20V (完全充电)电池本身会在 VBAT=4.2V 时降低充电电流。
    尽管 BQ24232H 的稳压电压为4.35V、但 BQ24232H 是否可能在 VBAT=4.2V 时检测到充电终止?
    下面的流程图未显示充电终止的 VBAT 电压条件、因此我想问一下。



    此致、
    雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    端接发生在 VBAT (REG)电压上、对于 BQ24232H、该电压为4.35。 如果您希望电池在4.2V 电压下终止、则应使用 BQ24232
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem-San、

    感谢您的友好支持。 我知道。

    我想问一下图26。
    移除  电池后、VBAT 引脚显示方波。
    在这种情况下、BQ24232H 输出的电压(Vp-p)是多少?  



    我还想知道 BQ24232H (4.35V)和 BQ24230 (4.2V)之间的电压(Vp-p)是否不同。

    此致、
    雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-San、
    对于每个器件、VPP 将为 VBAT (REG)。 BQ24232H 为4.35V、BQ24230为4.2V。