This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:过流情况和短路保护过程

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706672/tps23754-the-protection-process-of-over-current-condition-and-shorted-circuit

器件型号:TPS23754

您好!

我想知道 TPS23754中的 OCP 或 SCP 是什么?

在发生这种情况时、PSE 是先限制电流并切断电源、还是 TPS23754先保护自己?

2. TI 的 PSE 保护流程是什么?

TPS23754的 OCP 和 SCP 流程是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    通常、PSE 的电流限制低于 PD 的电流、因此第一道保护线路是 PSE。 这样、如果 PD 侧发生故障、PSE 将能够捕获故障并能够在故障条件下做出反应、而不是 PD 循环、并且 PSE 保持连接。

    我们已经看到 PSE 可能具有硬性电流限制、我们也看到了 PSE 的折返。

    在某些情况下、PD 会在 PD 之前保护自己(例如、在热短路期间 PSE 的反应不够快)。 PD 将达到其电流限制850mA、然后折返(VDD-RTN)将下降。 如果故障仍然发生、PD 将进入浪涌电流限制(140mA)。

    请注意、上述说明描述了 TPS23754的 PD 控制器功能。 在采用直流/直流转换器的系统级设计中、它还将在直流/直流输出故障期间提供自己的保护(电流模式控制)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的响应。

    因此、对于 PD 侧保护、当电流达到850mA 限制时、它应该具有折返保护。

    但是、从短路测试中可以看到、如果短路不能消除、它似乎会继续运行。

    测试波形:

    或者、当 VC 变为低 DUT 时、TPS23754将关闭、以偏置绕组无法支持足够的能量? 但这不是电流折返保护、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    您的问题似乎已在此处得到解答: e2e.ti.com/.../707276
    网址: e2e.ti.com/.../705507

    谢谢、
    Tom