主题中讨论的其他器件: TMS3705
您好!
我对如何计算 scba031中描述的范围扩展器解决方案的热耗散有疑问。
这将有助于我决定 UCC27524的散热器解决方案。
具体而言、如果 Vcc=15V、使用默认的3.3nF/440uH 线圈(假设线圈在134.2kHz 时具有10 Ω ESR)、用户将如何确定:
我已经在 UCC27524的数据表中阅读了功率耗散部分、但它用于驱动 MOSFET 的应用、其中用于为栅极电容充电的大部分能量会以热量的形式损失。 在范围扩展器解决方案中、还有大量功率会变为无功状态、并在每个周期内存储在线圈中。
谢谢、
Nick