This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:当 BAT 引脚处于无连接状态时、BAT 引脚中的电压不稳定

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708167/bq24232-votage-in-bat-pin-is-not-stable-when-leave-bat-pin-at-no-connect-state

器件型号:BQ24232

您好!

我正在 BQ24232上开发一个项目。 我正在使用  电流分流监控器(INA216A3)来获得充电器电流值。 将电池安装到 BAT 引脚时、它运行良好。  

但是、当我从 BAT 引脚移除电池时、BAT 引脚中的电压不稳定(随机值为1.2、2.3、4.2、...)。 因此、电流监视器也显示随机值(2mA 至15mA)。  

我的设计有什么问题?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    江您好、

    这是由于电池不存在时、充电器会执行电池检测例程。 该器件吸收大约7.5mA 的电流来检测电池。