This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计适用于24-240V 直流和放大器的电源板;84-240VAC 输入、提供12VDC 3A 输出。

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00127

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708225/designing-power-board-for-24-240vdc-84-240vac-input-and-give-12vdc-3a-output

主题中讨论的其他器件:TIDA-00127

您好!  

我不熟悉电源板的设计、因此我需要有关可用于设计电源板的设计指南的适当必要指导。 我想为交叉培训器交流发电机设计电源板、提供三相84-240VAC 或24-240VDC 输出、我需要获得恒定的12VDC 3A 输出、以便为交叉培训器运行各种 LED 显示屏和功能。 我遇到了 TIDA 00127参考设计、该参考设计提供了某种程度上相似的输出。 如果有人能告诉我 TI 的任何参考设计或有助于我设计此电源板的任何指南、那将会非常好。 期待找到一些答案。 谢谢。  

此致

Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Piyush

    您已经找到的 TIDA-00127参考是我们根据您的要求提供的最接近的参考。 用户指南(www.ti.com/.../tidu231.pdf) 介绍了设计过程、以帮助您修改设计过程以满足您的要求。

    此致、
    Eric