This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:监控5节串联电池

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707737/bq76pl455a-monitor-5-cells-in-series

器件型号:BQ76PL455A

你好。

BQ76PL455AQ1是否可用于监控5节串联电池? 要监控的电池是标称电压为2.2V 的 LTO 电池。

数据表提到、要连接的最小电池数为6。 原因是什么? 如果连接的电池更少、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PL455A 最小电压为12V。 我们需要12V 电压才能使 PL455A 正常运行。

    2.2X5=11V、低于数据表规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    如果顶部引脚 通过 升压转换器分别由12V 电压供电、那么 PL455A 是否可用于监控5节电池?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了不违反 TOP 和 VSEN16绝对最大额定值、并且对于热插拔操作期间的运行条件、我们建议将最高感测线路连接到 TOP 引脚。 但是、不建议使用外部稳压  器、因为用户现在必须对电池组的所有电源序列和 TOP 引脚上的稳压器执行无效操作。 BTW TOP 引脚为所有内部稳压器供电、上电 和断电期间的定序对于防止偏置至关重要。

    希望这对您有所帮助

    谢谢