This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ34Z100EVM:有关 EV2300和 BQ34Z100EVM 的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ34Z100EVM, BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705605/tina-spice-bq34z100evm-question-on-ev2300-and-bq34z100evm

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:TINA-TIBQ34Z100BQSTUDIO

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI:

    我购买了 EV2300和 bq34z100evm。 我的计算机可以连接到 EV2300、但 EV2300无法连接到 bq34z100evm。

 bq34z100evm 中有两个通信端口、i2c 和 HDQ、我已经尝试了这两个端口。 顺便说一下、我还使用 万用表检测到了 i2c 和 HDQ 的电压、i2c 中没有任何信号、但在 HDQ 中获取一些信号。 我想知道如何连接 到 bq34z100evm、请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵先生、您好!
    您能告诉我您使用的是哪个版本的 bqStudio 吗? 我认为 bq34z100需要更高版本。 请确保使用 TI.com 中的 BQSTUDIOTEST 版本(v1.3.80)、以查看这是否可以解决问题。


    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我的 bqstudio 版本为1.3.86。 bqstudio 无法自动识别 bq34z100EVM。 是否有其他解决问题的建议。 购买途径、如何查看我的 EV2300。 我不知道哪一个不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵先生  

    您能给我发送 bqStudio 屏幕的屏幕截图吗? 在左上角、它将显示 EV2300的固件版本。  

    我想过去 EV2300上的旧版本固件存在问题。

    https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/632380?EV2300-EV2300-Firmware-Update-Issues

    谢谢、

    Matt