This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD75208W1015:栅极凸点电流

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD75208W1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708165/csd75208w1015-gate-clump-current

器件型号:CSD75208W1015

你好。

我不确定"栅极凸点电流"是指什么。

我正在设计一个空间非常有限的电路板。 我想将 CSD75208W1015用作高侧 FET。

电源轨约为8V、高于最大 Vgs (-6V)。 我想通过电阻器将栅极下拉至接地、但不要使用 齐纳二极管或电阻分压器来节省空间。

假设我使用1K 等电阻器进行下拉、栅极钳位会将二极管的电压限制在可接受的水平吗? 由于8[mA]远小于允许的-0.5[A]。

这是什么意思? 我没有看到详细介绍 Vgs 与电流的图表、我不想找出困难的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gilad、

    感谢您发帖。
    此栅极钳位可处理的最大功率耗散为0.35W、这是0.5A 限值的来源。 (正向偏置二极管电压为0.7V * 0.5A = 0.35W)
    当您将电流限制为8mA 时,您会将功率限制为64mW (8v*8mA),这低于最大值,因此您应该可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris。
    我不打算在正向电压中使用二极管。 栅极会低于源极、使能电流从源极流向漏极。
    我假设二极管是一个齐纳二极管(由于该图)、并将电压钳制到齐纳电压电平。
    在这种情况下、使用电阻器限制电流是否足够?
    P.S. 我不希望体二极管导通、这就是我希望电流从源极流向漏极而不是另一个方向的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gilad、

    当您将电流限制为8mA 时,您会将功率限制为64mW (8v*8mA),这低于最大0.35W,因此您应该可以正常工作。
    我提到正向偏置二极管的唯一原因不是我希望应用以这种方式工作、而是我们如何获得允许的最大电流。