This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:采用5s2p 电池配置时的电压测量

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708148/bq76930-voltage-measurement-at-a-5s2p-cell-configuration

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76920


我想使用 bq76930来测量5s2p 电池配置中每个电池的电压、而无需在并联电池之间建立交叉连接(因此、有两个5s1p 模块通过模块的第一个和最后一个电池进行连接)。  是否可以无误地测量该配置的每个电池、因为电池输入的测量差分电压可能过低(模块1和模块2的第一个电池的电压几乎相等)。 当然、我也可以使用两个 bq76920芯片、但我更喜欢使用一个 bq76930。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel:

    如果我正确理解您的想法、您希望使用 bq76930的输入1-5来监控 Pack A 的5节电池电压、然后使用 bq76930的输入6-10来监控 Pack B 的5节电池电压。  是这样吗?  这将不起作用、因为 bq769x0 AFE 设计为具有从10s1p 电池组中预期的顺序上升电压。  换而言之、在较高输入上的电压不能低于较低输入上的电压。  在这种情况下、您确实需要使用两个单独的 bq76920芯片、我不仅仅是说这一点、以便您可以购买更多 IC。  )

    如果我对您的建议有误解、请纠正我的问题。  也许您的想法图表可以帮助我将其可视化。