This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:TPS62740不需要的行为

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706060/tps62740-tps62740-unwanted-behaviour

器件型号:TPS62740

你好。

我设计了电池供电应用和使用过的 TPS62740监控器。

我参考了 TPS62740数据表、并使用了10uF 603组低 ESL 陶瓷输入电压、输出电容器和 TDK VLF302515MT 2.2uH 固定电感器。

元件的放置方式非常接近 TPS62740数据表中所示的位置。

EN 连接到 Vin

VSEL1-4直接连接到 Vin、I 预计 Vout 为3.3V (当 Vin 为3.4-5V 范围时)

但只有 Vout 电压跟踪 Vin 电压。 (我正在使用示波器进行测试)以及当我将 VSEL1-4更改为 GND 或 Vin 时

Vout 电压没有变化。

正在等待帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesut、您好!

    您能否共享输入电压、输出电压和 SW 的波形? 您可以共享 PCB 布局吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mesut、您好!

    您是否能够解决此问题或收集波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了这个问题。
    我用所有组件重新焊接了 PCB。 现在、我看不到任何问题。 (唯一的问题是输出电压下的电压纹波为80mV)
    我认为这个问题与焊接有关、但不确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享您的解决方案。

    您能否共享纹波(VIN、Vout、SW)的波形? 这听起来太高了。