This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:如果我将 TTC 拉至低电平以禁用充电终止和安全计时器、则充电将停止

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707043/bq24133-if-i-pull-the-ttc-to-low-to-disable-the-charge-termination-and-safety-timer-which-condition-the-charge-will-stop

器件型号:BQ24133

你(们)好,先生

如果我将 TTC 拉至低电平以禁用充电终止和安全计时器、充电将在哪种情况下停止?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请查看数据表中的第9.3.9节(启用和禁用充电)。

    将 TTC 拉至低电平会禁用最后一个条件、而其他条件仍然有效。

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ang

    正如我所知、TTC 下拉为低电平将禁用充电终止  

    我知道吗

    BQ24133如何知道充电完成? 我知道如果启用 TTC,BQ24133将在充电电流低于终止电流设置时指示充电完成  

    2.当电池充电完成时,充电器是否会继续充电?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如 第9.3.5节所述、当 SRN 电压高于再充电阈值且充电电流小于终止电流阈值时、bq24133检测终止/充电完成。 无论 TTC 是启用还是禁用、都是如此。 不同之处在于、当 TTC 被启用时、充电终止和安全定时器被激活并且也会导致终止。

    2.充电完成后,充电器进入终端状态,不会继续充电。   检测到终止后的放电电流仅约为2mA。

    希望这能让一切都清除!

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Ang  

    感谢您的回复  

    但我很困惑,我知道禁用充电终止是什么意思吗?

    TTC 至 GND =>禁用充电终止  

    TTC 至 VREF =>允许充电终止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    禁用充电终止意味着  、充电器不会进入终止阶段并在电流达到 Ichrg 的10%时切断电流、而是会保持快速充电电压调节阶段(CV 模式)、并且电流将继续逐渐 逐渐逐渐逐渐降低。

    此致、

    张安杰洛

    应用工程师|电池充电产品