This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:检查输入/输出电容器的值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708257/tps709-check-values-for-input-output-capacitor

器件型号:TPS709

大家好、我们想检查 TPS70933-50应用的输入/输出电容器值

输入和输出电容均为4.7uF/+-10%、对吧?

从数据表中可以看到

输入电容器

0.1-2.2uF

输出电容器

 2.0uF 以上至47uF

4.7uF 是客户池中最常见的值、因为其他值短缺

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、4.7uF 电容器可在 TPS709上使用、因为它们符合数据表8.1.1输入和输出电容器部分中规定的最小电容器要求。 较大的电容器将有助于 LDO 的交流性能(PSRR、NOSIE 和瞬态响应)。 例如、较大的输出电容器将减小瞬态响应的过冲和下冲幅度。

    非常尊重、
    Ryan