This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5928:TLC5928过热

Guru**** 2561520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707778/tlc5928-tlc5928-getting-overheat

器件型号:TLC5928

大家好、

   我的电路中的 TLC5928 IC 正在加热。 请查找随附的屏幕截图以供参考。

   注意:根据以下电路、空白引脚始终接地

   

  请帮助我解决此问题。

  提前感谢

此致、

Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dinesh、

    您的 LED 的正向电压是多少?

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

       感谢您的支持。 有关详细信息、请查看下面的屏幕截图

       

      提前感谢

    此致、

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dinesh、

    每个通道的电路电流为25mA。

    对于您的 LED、Vf 应小于3.1V/25mA。

    以3V 为估算值,驱动器的功耗大约为 P=(5-3)*25*16mW=800mW。

    那么、您使用的封装是什么?

    例如、TANKING HTSSOP-24的温度为25 + 800/28.9 = 53C。

    您还可以检查您的封装。 如果温升过高、请将您的5V Vled 调整为较低的电压。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    感谢您的宝贵意见。
    我们使用的是 SSOP-24封装、温度为25 + 800/14.5 = 80C。
    1、此 SSOP-24封装是否可以使用80C?
    2.在任何可能的情况下、IC 在该温度下是否会出现故障?

    注意:根据数据表、SSOP-24封装的温度范围为150C

    请提供建议。

    此致、
    Dinesh D