This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5949:多菊花链 TLC5949

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707834/tlc5949-multiple-daisy-chained-tlc5949

器件型号:TLC5949

我想在菊链配置中使用多个 TLC5949驱动程序。 数据表首页显示了典型应用电路。 这是我构建的一个。 但是、我注意到、第一个器件的 Sout 数据在 SCLK 的上升沿发生变化、在下降沿保持稳定。 第二个器件在 SCLK 的上升沿读取该数据、但此时 Sout 信号也不稳定。 因此、此配置不起作用、因为进入第二个器件的 SIN 的数据不可靠。 我是在这里犯了一个错误、还是数据表中的典型应用电路不正确? 或者如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Edwin、

    数据表是正确的、可用于菊花链配置。

    它是移位寄存器、数据从 SIN 位移一位到 Sout 位。

    有关详细信息、请参阅数据表中的图9。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth