This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5072:软启动电容#39;s 值

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705243/lm5072-soft-start-capacitor-s-value

器件型号:LM5072

尊敬的团队:  

我的客户使用我们的 LM5072作为他们的 PD 解决方案。 他们发现、当 LM5072上电时、LED 将闪烁。 那么、他们想要将 CSS 从1uF 更改为2.2uF? 此更改是否存在风险? 谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    我明天会回来。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    对此问题有任何反馈? 谢谢你。

    此致、

    Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    我假设您所指的 LED 是连接到 nPGOOD 和 CPGOOD 的 LED、如图22中的示例电路。

    它是在启动后、启用 PWM 控制器时还是在启动期间闪烁?

    您能否发送设计原理图和故障波形?

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:  

    我稍后会要求客户提供原理图。 在提供原理图之前、您能否告诉我们客户是否有将 CSS 从1uF 更改为2.2uF 的风险? 谢谢你。

    此致、

    Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Polly、

    增大 CSS 电容器将增加启动时间、从而延迟转换器达到稳定状态并提供预期输出电压所需的时间。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Polly、

    如果增大 CSS 电容、PD 系统就没有风险。 它只影响 PWM 控制器的启动时间

    请参阅 LM5072内 PWM 控制器的方框图(数据表、第10页)。 由于我们在 SS 引脚上使用较大的电容器、并且10uA 电流源是恒定的、因此为该电容器充电需要更长时间。 当该电容器充电时、COMP 引脚上的电压限制将逐渐降低(最终被拉至5V)、PWM 控制器将逐渐开始开关、从而启动转换器。

    有关这方面的更多信息、请参阅 数据表第22页的"软启动"部分

    -Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tom:

    感谢您的详细解释。

    此致、
    Polly Chung