This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61021A:TPS61021信息请求/my 设计

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707813/webench-tools-tps61021a-tps61021-information-request-my-design

器件型号:TPS61021A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

采用 TPS61021的设计 :

0.9V =< Vin < 1.6V 且 Vout = 3.3V

100µA < Iout < 0.4A

-10°C < Tamb< 40°C

您能给我提供电感器首选的参考吗?

 TPS61021是 TPS61021A 以外的最佳选择吗?

此致、

Jean Claude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、

    我们明天将回复您。 请在患者中等候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、

    请使用 TPS61021A,它们是相同的。