This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:静态电池电流

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707535/bq25895-quiescent-battery-current

器件型号:BQ25895

我正在设计一款包含 BQ25895的产品、并且我希望在以下所有空闲系统条件均有效时估算 BQ25895自身产生的总电池放电电流:

  1. USB 充电器未连接到 VBUS;
  2. 禁用升压;和
  3. SYS 引脚上的外部负载是一个大约1mA 的小型空闲负载。

我希望 BQ25895本身的电流消耗不超过1mA 或由此产生的电流、以便电池总放电电流不会超过几毫安。

参考数据表、在静态电流标题下、IBAT -降压模式下的电池电流(BAT、SW、SYS)-对于"高阻态模式、无 VBUS、启用 BATFET、(REG09[5]= 0)、禁用电池监控器、 T<85°C"。  这完全处于上述最大静态电池电流消耗目标值大约1mA 的范围内。 但是、高阻态模式和电池监控器被禁用的参考值与我有关。  这些电流如何影响静态电池电流、以及在估算上面列出的空闲系统条件下的静态电池电流消耗时、我应该如何考虑这些电流。

我最关心的是电池充电器标题下列出的 IBAT (LOAD)和 ISYS (LOAD)参数、其最小值分别为15mA 和30mA。 这些值代表什么、这两个值中的任何一个或两个都适用于估算列出的空闲系统条件下的总电池放电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    只要 VBUS 被移除并且 OTG 被禁用、充电器就会进入 HiZ 模式。 电池监控器是集成 ADC。 在 ADC 测量期间、静态电流跃过10倍。 只要您不打开 ADC 进行连续读取、IBAT (HIZ)= 32ua (典型值)。

    IBAT (LOAD)和 ISYS (LOAD)是一般不使用的功能。 目的是允许客户编写主机软件、尝试通过从 BAT 或 SYS 提取固定电流来检测电池是否存在、然后监测 BAT/SYS 上的压降量。 REG03位7控制 IBAT (LOAD)。 它通常被禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    感谢您的快速而全面的响应、这消除了我对静态电流的担忧。