This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:SS 电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708159/tps54331-ss-voltage

器件型号:TPS54331

您好!

我的客户在降压/升压中使用 TPS54331、如下所示。 在正常运行中、SS 电压似乎为~6V。 但在数据表中、建议的规格最高为3V。 下面是一些问题:

1、3V 规格是输入电压、6V 是输出电压、所以它应该可以、对吧?

2.为什么正常运行时电压为6V? 数据表似乎对此没有说明。 在我看来、SS 决定起始基准电压。 VREF 仅为0.8V、因此该引脚上可能存在失调电压、但需要您的帮助来阐明详细信息。

期待您的回复、非常感谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    当您测试 SS 电压时、什么是基准 GND? 如果您测试 SS 引脚到 GND (引脚7)、电压应小于3V。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    是的。 基准 GND 为引脚7。 谢谢。 +13V 至-13V。

    BRS
    假设
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    电路板可正确调节、输出电压为-13V、但 SS 电压为6V (至引脚7)、对吧? 这种剂量毫无意义。 您测试 SS 电压的剂量是多少? 示波器或万用表?

    此致、
    肖恩