This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5005:LM5005 PSpice 瞬态模型

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707756/lm5005-lm5005-pspice-transient-model

器件型号:LM5005

你好

我下载了 LM5005 PSpice 瞬态模型并进行了仿真。

我想修改输出电流。

固定为2A。

我想用0.1A 之类的轻负载进行仿真。

您可以通过电话告诉我如何修改负载条件吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会将其传递给 Webench 团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请根据欧姆定律更改负载电阻值。 负载在下图中突出显示。