This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14010A:具有3.3V 输出的 LMR14010A 降压转换器

Guru**** 2606635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14010A, LMR14030, LMR14020, LMR14006, LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707004/webench-tools-lmr14010a-lmr14010a-buck-converter-with-3-3-v-output

器件型号:LMR14010A
主题中讨论的其他器件: LMR14030LMR14020LMR14006LMR16006

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想使用 LMR14010A 降压开关作为10V - 17V 至3.3V 范围内的转换器、最大 电流输出为0.3A。如果将此值输入 WEBENCHRegistered设计器,则会出现错误:设计不稳定。 为什么我确切地得到该误差?

非常感谢、
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将把这个移到 Webench 论坛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dejan、

    对于电流条件 Vin~10-17V 至 Vout ~ 3.3V Iout ~0.3A,该器件超出了相位裕度,因此 Webench 无法创建设计。 请注意、可以针对输出电流大于0.39A 的器件创建设计。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    确切地说、我的负载的电流消耗将在20mA 和300mA 之间变化。 仅为了明确性、如果我为我的应用使用该降压转换器变体、是否可以?

    非常感谢、
    Dejan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dejan、

    您能否告诉我们您所指的变体?

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    对于此变体、我意味着如果此降压转换器模型适用于电流消耗介于20mA 和300mA 之间的应用、 我知道相位裕度与器件的稳定性相关、但我不知道在我的示例中这到底意味着什么。

    很抱歉、不清晰。
    BR、
    Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dejan、

    对于电流输入条件、LMR14010A 不稳定。
    我们建议在您的应用中使用 LMR14020或 LMR14030。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    我正在搜索 SOT-23封装中的一些器件。 您对 LMR14006有何看法?

    非常感谢、
    Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为另一种选择可能是 LMR16006。 在数据表中、显示了效率与电流间的关系图(@Vout = 3V3)。 我可以看到图形以1mA 开始、但如果我在 WebBench 中输入下一个值:VIN=12V、Iout=50mA 和 Vout=3V3、我仍然会得到一个"错误":设计不稳定。 我如何理解此示例中的"错误"?

    非常感谢、
    Dejan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dejan、

    请参阅采用 SOT-23封装且符合其他要求的 LMR14203X。

    谢谢、此致、
    阿图尔