This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54426:如果 Vreg 上的电容太小或太大、会产生什么副作用?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707774/tps54426-what-is-side-effect-if-the-cap-on-vreg-is-too-small-or-too-large

器件型号:TPS54426

尊敬的 E2E:

我们的客户对 REG 引脚电容过小或过大时的副作用感兴趣。

我知道、过小会导致 VREG 电压不稳定、从而导致转换器异常。

如果电容过大、软启动时间的压摆率会因长时间变化而不准确。

我的理解是否有其他问题?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、稍后我会回答你的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    如果电容太小、是的、噪声将耦合、Vreg5电压不稳定。
    如果电容过大、则 VCC 的充电时间会更长。 在 Vreg5 > 3.8V 之前、转换器保持禁用状态。软启动的压摆率不受影响、但从 Vin 高电平到器件开关的"等待时间"将更长。