This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:最小输出电容器

Guru**** 2644565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24103A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707674/bq24103a-minimum-output-capacitor

器件型号:BQ24103A

在我们的产品上、通过将 R_ISET1设置为6.34K 欧姆(快速充电电流约为157mA)、BQ24103A 可在快速充电期间设置为较低的充电电流。 R_sense 为1 Ω、R_ISET2为2.2K Ω。 56uH 是电感值、输出电容为2.2uF、这些选择符合数据表中提供的公式。  在查看数据表时、我注意到最小输出电容列为4.7uF、但如果使用该值、则谐振频率计算出可接受范围的下端(~9.8kHz)。 应该使用4.7uF 电容器、还是最好使用2.2uF 电容器? 在低充电电流下运行此充电器时、除了效率降低之外、还有任何已知问题吗?

感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    根据数据表、我们仅支持4.7uF 的最小 Cout。 您能否容忍电感器中的电流纹波稍微增大一点以减小电感器值并允许使用更大的电容器?

    如果使用 bq24103a 为数据表第30页中提到的系统负载供电、则低充电电流存在潜在问题。 总之、电池阻抗上的压降会导致电池电压下降并重新开始充电。 但是、如果充电电流过低(由于设置)、充电将终止。 如果充电电流过低而系统负载也很高、则该过程将周期性发生。

    谢谢、

    Michael Emanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您能很快回来。 我觉得这是你的回应。 我相信你的建议是可以的,我没有任何理由反对。 在本例中、我要移至的电感器是 Coilcraft LPS6225-473MRC、以使用相同的封装。 我碰巧在实验室中具有这些值、因此我设法在电路板上对其进行测试。 乍一看似乎还不错,可能有点暖和,但这是可以预料的。 这是一款手持设备、因此我将一个放入一个箱子中、并在未来探测更多的东西。

    我知道第30页上的信息、感谢您的介绍。 此设计有两种风格。 一种是 bq24103a 在充电时为负载供电、另一种是在充电器断电之前切断负载。 所讨论的特定版本是断开负载的版本。 我认为所描述的情景部分是设计更改的原因、但我们仍然支持该版本。 除非相对于充电电流比较大、否则负载电流绝对不大(大于1A)。 我不得不花更多的时间使用该版本的设计来得出任何结论

    感谢您的支持

    Chris