This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:TPS709输出精度问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TPS709-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706783/tps709-tps709-output-accuracy-question

器件型号:TPS709

您好、支持团队、

我的客户有兴趣 在其设计中使用 TPS70950DBVR。 请告诉我们 、TPS70950DBVR 在整个温度范围内的输出精度是多少。 数据表仅指定了 Ta =-40至85摄氏度时的输出精度。

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    如您所注意到的、TPS709的最终测试条件只针对 Ta 在-40°C 至85°C 的温度范围内指定;然而、典型特性曲线可让您了解温度漂移。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    125deg 布线的漂移小于-40deg 布线、这是否意味着对于大于3.3V 的输出、TPS709可以在整个温度范围内实现1%的输出精度?

    谢谢。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    TPS709仅在高达85 C 的温度范围内进行了测试、因此在高达85 C 的温度范围内仅指定为1%。 但是、TPS709-Q1在-40至125 C 的温度范围内进行了测试。 如果您的应用在整个温度范围内需要1%的规格、请为您的应用使用 TPS709-Q1。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    明白了。 谢谢。

    此致、
    Wei-Hao