This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:TPS55340降低问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707924/tps55340-tps55340-reduction-issues

器件型号:TPS55340

尊敬的 E2E:

我将 tps55340用于升压 电路。  
输入电压:12V ;输出电压:24V Iout=1.5A (最大值)  
我对基本函数进行了测试、没问题。 但减少超出限制。
因此我降低了开关频率、但它似乎不起作用。
非常感谢。


WEBENCH 原理图 、 是否需要改进?

bot:输入电容器不靠近 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您是指 EMI 吗? 传导或辐射? CISPR22 A 类还是 B 类?