This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:BQ24401设计提示

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24401, BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707661/bq24401-bq24401-design-questios

器件型号:BQ24401
主题中讨论的其他器件: BQ2000

你(们)好

VTech 工程师 请参考 更改6节镍氢7.2V 4000mAh 电池充电。

 

1)将 R6从210k Ω 更改为500k Ω(2个1Mohms 并联),将 R7从105k Ω 更改为100k Ω,以获得 BAT 引脚的6节电池的6:1比率。

2) 2)微调 R3以获得1.5A 充电电流。

3) 3)将 R8从6.81k Ω 更改为33k Ω、以限制最长充电时间。

4) 4)电源电压为 DC12V。

 

 

请参考 5V1齐纳二极管用于将充电 IC 的所有引脚的9V 至16V 充电源调节至约5V。

 

他们 希望从您那里清楚地阐明。 如果可以满足以下规则,TI BQ24401充电 IC 仍然可以安全地用于6芯镍氢电池充电吗?如果我们将分压器微调为6芯电池组充电时为6:1,它仍然安全吗? 如果没有,请说明原因吗?

 

a)将 VCC 和所有引脚电压保持在 DC4V 至6V 范围内。

b)将电池电压中 BAT 引脚的分压比更改为6:1。

C)此电路中的所有组件都具有足够的额定功率裕度和足够的散热器。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    您可以参阅 BQ2000 EVM 用户指南 :www.ti.com/.../sluu270.pdf。 它具有为6S 镍氢电池充电的设计过程。 BQ24401具有相同的引脚分配、基准电压和设计过程。