This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:5V 应用问题

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706445/lm5050-1-5v-application-question

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: TPS2412

你好!

我目前计划将 LM5050-1用于标称5V 电源的 ORing 电路。 该电源轨上的最小电压范围可达到4.75V (整个温度范围内的容差为5%)。 我在另一篇文章中看到了以下评论:

"我们不保证工作电压低于5V。 但是、器件的工作电压将略低于5.0V、直至达到4.9V。"(https://e2e.ti.com/support/power_management/switches/f/949/t/684316?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5050-1

您能否详细说明我们在电压确实降至5V 以下时可以预期的故障模式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    当工作电压低于5V 时、栅极控制可能无法正常工作、这意味着外部 FET 将关断、并且由于体二极管导通、它将消耗大量功率。

    您可以考虑使用 TPS2412或 LM74700吗?
    TPS2412已发布器件、LM74700处于预览阶段。


    此致、
    Kari。