This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4253-Q1:压降电压

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B4253-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707740/tps7b4253-q1-dropout-voltage

器件型号:TPS7B4253-Q1

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业公司提供支持。

您能否在以下情况下提供压降电压?

  • 输入电压:28~35V
  • Vadj:2.5V
  • 输出电压:27V
  • 负载电流:100mA

尽管图4和图5显示了 Vdrop、但 Vin=Vadj=4V 的情况。

此外、尽管6.5显示最大压降=520mV、 但 Vin=Vadj>4V 的情况是如此。

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    Vin = Vadj 的测试条件用于强制压降。  TPS7B4253-Q1以功能方框图中所示的单位增益运行、因此为了强制器件进入压降状态、为了测量 Vin 和 Vout (压降)之间的压降、Vin 设置为 Vadj。

    如图4所示、TPS7B4253-Q1上的压降与电流呈线性关系;因此、我们可以通过设置一个比率来计算100mA 时的最大压降:

    Vdomax100 / 100mA = Vdomax / 200mA

    Vdomax100 =(520mV/200mA)* 100mA

    Vdomax100 = 260mV

    根据我们计算得出的最大压降、您可以看到1V 的最小余量足够使输出保持在稳压范围内。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    感谢您的详细回答。
    为了确保这一点、当输出电流为100mA 时、无论输入电压如何、压降电压都将为260mV。
    因为单位增益下的压降电压为260mV。

    这是我的理解是否正确?

    此致、
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MGo-San、

    压降是对保持稳压输出所需的余量(Vin - Vout)的度量。 因此、在100mA 负载下、您的输入电压必须比您的输出电压高260mV、以保持稳压。

    在您的应用中、输入电压比最低 Vin 时的输出电压高1V。 因此、您的应用应保持稳压。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan - San、

    我明白了。
    非常感谢!

    此致、
    毛淑达