This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61025:有关电源动态响应的问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61025, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705777/tps61025-a-question-about-the-dynamic-response-of-power-supply

器件型号:TPS61025
主题中讨论的其他器件: TPS61021A

大家好,我们要使用 tps61025,输入电压为1.8V-3.6V,3.3V 电压输出。 我需要 确认输入电压是否为1.8V,负载电流 从500mA 变为1A,电源的动态响应如何?输出电压可能会大幅下降? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen

    在输入和输出条件下、我建议使用 TPS61021a 而不是 TPS61025。 TPS61021a 的性能远优于 TPS61025。
    关于 TPS61021A 的动态响应、您可以应用 EVM 作为参考或使用其 TINA 模型进行仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

      现在我获得 了 一些 TPS61021A 样片、因为我没有太多时间制作 PCB、所以我使用了一些飞线将 IC 焊盘连接到 PCB 焊盘。 我为 TPS61021A 使用了1.8V 数字电源、当 负载电流从500mA 到1A 时、电压下降、我的 MCU 重新启动。 请给我一些关于这种情况的建议、谢谢。L1为1Uh/2A,R1为240K 1%,R2为75K 1%,C3为47pF,C2 is10uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    升压转换器的布局对于升压转换器的正常运行至关重要。 如果布局不好、我们可以看到意外行为。 因此、我建议您使用真实的 PCB 或应用 EVM 进行评估。