This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5001:Sepic 模式下的仿真

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708038/webench-tools-lm5001-simulation-in-sepic-mode

器件型号:LM5001

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、E2E、

我看到对设计的响应为奇数。  请参阅  

第二个误差是否意味着没有计算器可用于在 Sepic 模式下使用 LM5001?  还是至少在该配置中?  奇怪的是、它在200mA 的负载下工作。  是否存在器件限制?

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    它将达到800mA (最小值)的电流限制。 假设效率为85%,流经第一个电感器的电流将为24*0.3/(18*Efficiency)= 0.47A。 当 MOSFET 导通时、两个电感器的电流都将流经 MOSFET。 电流将为0.47*2=0.94A>0.8A。 这就是 webench 在0.3A 负载电流下不支持此应用的原因。
    您真正需要什么负载电流? 0.3A?

    此致、
    Zack