This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:压降

Guru**** 2606445 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708057/tlv755p-drop-out

器件型号:TLV755P

客户正在寻找有关 LDO 的建议、以便在环境温度高达65°C 时、在300mA 下实现1.8V 输入至1.2V 输出。  他们正在考虑 TLV755P、但关心数据表第5页中指定的压降电压:
1.0V≤VOUT < 1.2V 550 780

这是否会是300mA 时的问题?

WebBench 推荐 的 TLV73312P。

请提供最佳选择建议。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    EC 表的下一行实际上包含1.2V 输出、500mA 时的典型值为500mV、最大值为630mV。

    压降相对于输出电流呈线性;因此、在300mA 时、我们可以使用以下比率计算最大压降:

    Vdomax300 / 300mA = Vdomax / 500mA

    Vdomax300 =(630mV/500mA) x 300mA

    Vdomax300 = 378mV

    根据我们计算得出的300mA 最大压降、您的应用具有足够的余量来保持稳压。

    非常尊重、

    Ryan